This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:最大 Citimer 计算

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546064/tps25982-max-citimer-calculation

器件型号:TPS25982


工具/软件:

您好、
我将尝试根据数据表为 TPS25982 设计电路。 然而,有一个方程(在第 8.3.3.2 节),我不清楚。  
考虑到 Cdvdt=2.2nF 与 Vin=12V >> tGHI 约为 20ms。  

但是、我不清楚 Max Allowed Ciftimer (tGHI/53000) 的单位是什么?  

我是否仍可以使用 Citimer= 220 pF 来拥有大约 100us 的 t_timer?  

谢谢、
Ferbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferbo:

    在 2.2nF 下使用 Citimer = 220pF 时没有问题。 在使用较大的 itimer 电容器时、此注意事项非常重要、因为与实际启动相比、此电容器的充电时间更长。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Arush。 就像好奇,这个方程的结果单位是 tGHI/53000 法拉德?