This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1212-Q1:Ci2t 放电率

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547504/tps1212-q1-ci2t-discharge-rate

器件型号:TPS1212-Q1


工具/软件:

嗨、我希望在跳闸曲线下方的一小段时间内在过流区域中运行负载。 为此、我必须考虑 Ci2t 电容器在某个饱和电平下的放电/充电速度(内部电流源必须具有一定的限制)。 V/S 速率由以下公式提供:


不能指明 Ci2t 电容器的最大饱和放电电流是多少 (V/S)。 或对于上述公式(请注意,这不是通过测试证明的放电电阻(1200 Ω))。

下面还提供了、它也不指示这是否为最大放电电流。 或者仅考虑 CI2T 电容器开始表现出基于 Ci2t 值的可预测性所需时长的指标。
  


问题的核心方面是:  我们如何确定 CI2t 电容器充电和放电速率的上限值。 因此、我们可能知道可以施加过流脉冲之间的时间段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:  

    我需要在内部咨询我们的系统团队。 我会尽快更新您的信息。  

    谢谢、  

    Sarah