This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:软启动晶体管

Guru**** 2507035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547684/uc2844-soft-start-transistor

部件号:UC2844


工具/软件:

您好的团队、

建议在软启动中使用哪个晶体管?

可以使用 2907A 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的联系。 请给我直到明天结束。 我会回来给您推荐。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、 MPS2907A 晶体管可以使用、因为它符合所有规格。  

    感谢您的耐心!

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    谢谢、但它是否不会超过 VBE 的最高评级?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     发射极电压 (COMP) 范围为 5V 至 6V、基极电压范围 (VREF) 为 4.95V 至 5.1V。(max) 在这种情况下、VBE VREF 将为 1.05V、在 2907A 的规格范围内。 除此之外、电阻器 RSS 会有所下降、所以没关系!

    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh