This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:外部斜率补偿电路

Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547710/ucc2897a-external-slope-compensation-circuit

器件型号:UCC2897A


工具/软件:

该问题与 UCC2897A 的外部斜率补偿电路有关。

我们的客户正在考虑使用外部斜率补偿电路、请参阅以下 URL 中的文档:

UCC2897A 在某些特殊应用中的外部斜率补偿

https://www.ti.com/jp/lit/an/slua548/slua548.pdf

他们需要确定图 6 中的 RS 电阻值。 本文档中提供了外部补偿电路、但不包含有关如何设计 RS 电阻器的说明。

请告知我们用于确定 RS 电阻的公式。

此致、

Kura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于初始设计、您可以使用下面的获取开始测试的参数值。 您需要在工作台调试上调整 Rs。

    请参阅下一个答复中的更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该公式需要按如下所示进行校正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我认为、您提供的信息是在初级侧 FET 的源极端子侧使用电流检测电阻器时的计算公式。

    您能告诉我们使用电流互感器检测初级侧电流的公式吗?

    此致、

    Kura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据以下公式、用 RCT/NCT 替换该公式中的 RCS。