This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 可以&'关断后为 BQ40Z50 电池组充电

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1546061/bq25601-bq25601-can-t-charge-bq40z50-pack-after-shutdown

部件号:BQ25601
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将 BQ25601 与包含 BQ40Z50 的电池组搭配使用。 当电池包进入 SHUTDOWN 模式(由于放电)时、BQ25601 无法开始充电。

但是、如果我们设置   BQ25601 EN_TERM = 0 并将预充电电流减小到 60mA、则开始充电

为什么会发生这种情况?
将 BQ25601 与基于 BQ40Z50 的电池组一起使用时、是否需要任何已知限制或特殊配置?

谢谢!