This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:总线电压的 AIN-APWM 输出错误

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548955/ucc21750-q1-wrong-ain-apwm-output-for-bus-voltage

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

工具/软件:

您好的团队、

我的客户在牵引中使用 UCC21750 进行电机驱动。 电池包电压为 663V。

我们的 UCC21750 具有 AIN-APWM 功能、因此客户可将其用于 663V 总线电压检测。

现在存在来自 UCC21750 APWM 的总线电压值为 195V 的问题。 但它是 16V(来自 MCU 内部 ADC 的另一种总线电压检测方法)。

隔离栅之间的噪声引起的。 您对此案例有何见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否分享更多详细信息?

    当 APWM 输出为 195V 时、主电压是多少、AIN 电压是否表示 APWM 占空比?

    通过示波器捕获两者((BW 更高)、以便捕获 AIN 中的任何噪声、最好了解瞬时 AIN 电压与 APWM。

    谢谢

    Sasi