This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0-Q1:36VIN 至 120W @ 12V — 图

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545086/lm706a0-q1-36-vin-to-120w-12v---graphs

器件型号:LM706A0-Q1


工具/软件:

请提供效率图、降额图、建议开关频率、短路恢复(输入范围为 13V 至 60V)以及 120W (max) (标称值为 12V、标称值为 108W)。  

另外、请告知我必须在输出侧设置 OCP 的电流、以便 MOSFET 在较长的工作时间内不会产生不良影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用我们的快速入门计算器帮助您设计应用。

    https://www.ti.com/tool/download/LM70XX0-CALC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供图表、因为图表是在特定的测试设置下完成的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要查找哪些图表? 您的应用规格是什么? 您购买了我们的评估板、用于进行测量和评估其性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    联系我的前一个帖子的回复。 是否有任何更新?