请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM706A0-Q1工具/软件:
请提供效率图、降额图、建议开关频率、短路恢复(输入范围为 13V 至 60V)以及 120W (max) (标称值为 12V、标称值为 108W)。
另外、请告知我必须在输出侧设置 OCP 的电流、以便 MOSFET 在较长的工作时间内不会产生不良影响。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
请提供效率图、降额图、建议开关频率、短路恢复(输入范围为 13V 至 60V)以及 120W (max) (标称值为 12V、标称值为 108W)。
另外、请告知我必须在输出侧设置 OCP 的电流、以便 MOSFET 在较长的工作时间内不会产生不良影响。
您好、
请使用我们的快速入门计算器帮助您设计应用。