This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS 快速切换失败

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542175/tps2121-tps-fast-switchover-fail

零件号:TPS2121


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在双路 5V 输入配置中使用 TPS2121。 原理图如下所示:

当连接两个 5V 输入并且 IN1 随后断开时、输出电压 (OUT) 降至约 2V、持续约 30ms、这将导致系统重新启动。

我已经尝试在 OUT 和 IN1 上添加一个 330 µF 电容器、但似乎没有改善情况。

您能否帮助我们确定原因并提供解决此问题的建议?

感谢您的支持。

Edgar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar、

    请让我检查一下、然后返回。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edgar、

    是否有负载消耗电流?

    请共享显示 VIN1、VIN2、VOUT、PR1、CP2、SS、ST、电流的波形。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    负载正在绘制 150mA。

    请参考 IN1、PR1、CP2、ST 和 OUT 的波形、如下所示:

    IN 和 IN2 的电压为 4.94V 和 5V。 如果将 IN1 增加至 5.2V、故障率将降低。

    谢谢

    Corry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corry、

    我将在明天的 EOD 之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corry、

    1、无载荷的结果如何?

    2.我在 CP2 上看到一些噪音。 我们通过在 CP2 上添加电容器来消除这种情况。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    在 CP2 上添加 0.1uF 后、电源切换正常。

    我还尝试在 IN2 上添加一个大容值电容器、 它也解决了这个问题。

     

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。