This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:一些问题

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548519/tpsm82866a-some-questions

器件型号:TPSM82866A


工具/软件:

您好的团队、

问题 1: 在强制 PWM 模式下使用器件时、 VSET/MODE 引脚需要为高电平。 器件启动后、您通常如何将引脚设置为高电平? 您还能提供相关的示例原理图吗?

问题 2: 当器件在以下条件下将进入 PSM 时、您能否告诉当前值?  

TPSM82866AA0SRDJR

输入电压:5V

输出电压:3.3V

问题 3 在数据表中、输出电压可以为+/–2%、但不确定精度变为+/–2%的条件。 当 精度变为+/–2%时、您能说出更详细的情况吗?

此致、

高桥则幸