请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HTC30-Q1主题: LM74704-Q1 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 团队
由于机械继电器 存在很多缺点、我们始终寻找新的/更智能的方法来开关螺线管。 至少在直流应用中是这样。 我们在安全应用中使用引导继电器、我们始终使用 2 个串联继电器来达到 SIL3 等级。
TPS1HTC30-Q1 看起来像是一种很有前途的继电器替代产品。 我们只有 24V DC(最大 32V) 最大 3A(持续)和 6A (1s)。 我们主要开关螺线管、这意味着我们有电感负载。 是否可以串联使用这两个开关?

为了实现反极性保护、我会使用 LM74704-Q1 等器件。 如果第一个开关关闭、第二个开关将会发生什么情况?
提前感谢您!
此致 Theo