工具/软件:
我在新设计的 PCB 上使用了 LM74700QDBVRQ1 集成。 但是、在我的测试期间、我意识到理想二极管并未根据需要触发。
当我看着设计时、我看到我是按照要求行事的。 我不明白这个问题。
我的设计特点如下:
36V 输入电压
能够将高达 10A 的电流传输到输出端
36V 输出电压
我通过 MCU 使用继电器控制线路的打开和关闭。
我正在读取线路上的分流电阻器的电流。
我使用 SQJ476EP-T1_GE3 ( Vishay Siliconix ) 作为 MOSFET。
在我的测试中、Vcap (Inv outV) 上没有电压差。 = 0.5 伏
即使在高电流下、也会产生 0.5V 的压降。 因二极管而导致 MOSFET 体发热。
注意:我看到 MOSFET 和理想二极管的连接在我进行的测试中是正确且无故障的。
当我连接输出 10 欧姆和 5K 时、我看到系统以相同的方式继续、而不会触发。
随附必要的图片。
我正在等待您的帮助和建议。 提前感谢 



电容器上的电压值