This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:LM74700QDBVRQ1 不工作

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544675/lm74700-q1-lm74700qdbvrq1-not-working

器件型号:LM74700-Q1


工具/软件:

我在新设计的 PCB 上使用了 LM74700QDBVRQ1 集成。 但是、在我的测试期间、我意识到理想二极管并未根据需要触发。

当我看着设计时、我看到我是按照要求行事的。 我不明白这个问题。

我的设计特点如下:

36V 输入电压

能够将高达 10A 的电流传输到输出端

36V 输出电压

我通过 MCU 使用继电器控制线路的打开和关闭。

我正在读取线路上的分流电阻器的电流。

我使用 SQJ476EP-T1_GE3 ( Vishay Siliconix ) 作为 MOSFET。

在我的测试中、Vcap (Inv outV) 上没有电压差。 = 0.5 伏  

即使在高电流下、也会产生 0.5V 的压降。 因二极管而导致 MOSFET 体发热。

注意:我看到 MOSFET 和理想二极管的连接在我进行的测试中是正确且无故障的。

当我连接输出 10 欧姆和 5K 时、我看到系统以相同的方式继续、而不会触发。

随附必要的图片。

我正在等待您的帮助和建议。 提前感谢











 电容器上的电压值  







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    当我直接从系统继电器的输出侧供电时没有问题、理想二极管工作正常。 现在、我将重点介绍前面的继电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    看起来没有问题。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    我已经验证了理想二极管可以正常工作、但当我从 PCB 上断开继电器后、它便可以开始工作。 你对此有何建议? 这究竟是什么原因? 是磁性继电器吗? 即使在输出端放置一个外部电容器也无法解决该问题? 我直接触发继电器、但即使有继电器、它也不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    也许继电器损坏、没有让足够的电流通过、电荷泵没有获得所需的电流?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    更新!

    现在我意识到,即使我移除继电器并直接连接线路, 74700 也不能正常工作。 您有什么建议? 有时它会随机工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    希望设备不会因继电器而损坏。

    在连接继电器之前、请更换设备并测试其次数、以验证电路是否正常工作。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我做了一个电路只有 lm74700 和一个新的 IC 但它不起作用. 这是怎么可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    您的意思是新的 IC 不能正常工作吗? 同一电路板上传输新的 IC、因此无法正常工作。 是这样吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shiven、

    是的,这是非常奇怪,现在我将再次尝试新的和未使用的一个,我将添加相关的图像。 非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的信念

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当我将其与电路断开连接时、它再次开始正常工作、LM74700。

    在验证它是否正常工作后、我再次将相同的元件放在 PCB 上。 这一次,它停止工作,即使没有继电器。 真的很有趣。

    我还附加了 PCB 设计、方便我们进行评价。 你有什么建议吗?

    我还附上了正常工作的外部电路的图片。

    我通过 Emy 导线的绿线和 GND 供电、它工作正常。 我在电容器上看到 VDD + 12V。 但无法在 PCB 上工作。









    注意:输出上没有负载、即使我连接它、结果也不会改变。

    尽管我从分流电阻器的输入提供电源输入、但它仍然不起作用。 当继电器不在电路中时:(




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    布局看起来很好。 希望电路板不会损坏。 您可以通过连续性测试进行验证。 此外、您在 VCAP-ANODE 上看到的电压是多少?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、shiven、
      
    当 Vcc:28、4V 时  
    Vcap:28、5V
    Vanode:27,80V

    我认为自举电路在 PCB 上不起作用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、信念:

    是否会在多个板上发生这种情况?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven、

    是的、它发生在多个 PCB 上。 我甚至意识到其中一个被打破了。 我用一个新的 IC 进行了尝试。

    结果又是一样的。 bootstarp 不工作。

    顺便说一句,它不工作,即使我删除了线路中的所有东西。 我现在应该放弃吗? :(

    尽管我移除分流器并从理想二极管的输入端施加功率、但仍然不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Fatih。

    我强烈觉得电路板的构造有一些问题。 请订购我们的 EVM 并对其进行测试。

    此致、

    Shiven Dhir