This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LEDDRIVER60VSWIFT 计算:必需_ LED_LED My Driver_For 应用程序

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537033/leddriver60vswift-calc-required_-led_driver_for-my-application

部件号:LEDDRIVER60VSWIFT-CALC


工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在开发一个新项目,在这个项目中,我们可以使用 LED 的 XPEBTT-01-0000-00Y80 或 XPGEWT-H1-0000-00000BLE2

我们将连接 30 个 LED 的串联串并联组合。 TI 是否可以为我的应用推荐能够驱动这 30 个 LED 的 LED 驱动器? 输入电压为 12V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会将此主题重新分配给相应的产品线。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pavan

    我们的专家将 在下周初检查并向您提供反馈。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavan:

    有多少个串联的 LED 和多少个并联的总共 30 个 LED? VIN 范围和 VLED 灯串正向电压范围是多少? LED 电流是多少?

    BRS

    卢西亚