This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:关闭状态电流

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547354/tlc59116-off-state-current

器件型号:TLC59116


工具/软件:

您好、

 OUT 引脚的关断状态电流是多少?

尽管如此 LED 驱动器 x LEDOUT0/1/2/3 寄存器的 LDRx=00 关闭 、指示灯仍然亮起、光线非常暗。

白色 LED 是 Cree XD16 、支持高达 2A 的电流。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choon、

    感谢您联系我们! 我们的专家正在出差、他将在下周初回复您。 感谢您的耐心。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Choon、

    当 观察到非常昏暗的光线时、您能帮助检查流经白色 LED 的电流吗?

    根据数据表中所示的规格、每个输出在 VO = 17V 时的最大漏电流为 0.5uA。 因此、总漏电流可能为 uA 水平。

    除此之外、我是否可以知道实际应用中白光 LED 所需的电流是多少? 客户是谁、终端应用是什么?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    我附加了更详细的原理图。

    由于我们进行了更多实验、结果表明、 当 MOSFET 和 LED 驱动器均关闭时、这是 LED 阴极端子的电压电平问题。

    因此、 即使 LED 驱动器 在 MOSET 导通时序时关闭、白光 LED 在很短的时间内闪烁低亮度。

    在 100kΩ 驱动器输出端添加一个 LED 上拉电阻器后、该问题得到解决。

    此致、

    Choon