This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:IEC 62368-1 不符合性

Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544379/bq24250-iec-62368-1-inconformity

部件号:BQ24250


工具/软件:

一种器件设计使用 BQ24250 进行电池管理。 此参数已提交 IEC 62368-1 的器件、并收到不合格问题。  对于附录 M.4.2、测试机构执行了单一故障测试、将 BQ24250  输入(引脚 19)与电池(引脚 11 和 12)短接 — 基本上绕过 BQ24250 、并 通过 p 沟道 MOSFET 为电池提供 5V 连接。 结果是电池充电电流(在没有充电控制器的情况下)超过最大指定充电电流。 电池有保护电路、但由于 MOSFET、它不会在提供的电压下触发。

我希望就此提供一些建议。

-这是一个预期的测试要执行吗?  

-这是一个 合理的失败场景吗?

任何解决该故障的建议都将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否提供 BQ24250、MOSFET、适配器、电池保护器和电池的原理图示例、以便更好地了解这种情况?

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、下面是原理图示例、还展示了将输入短路到输出的测试条件。

    我们已经了解了  与集成电路限流器相关的 IEC 62368-1 第 G.9 条。 如果满足这一条的要求、则不需要短接电源。

      BQ24250 是否有任何符合 IEC 62368-1 第 G.9 条的测试报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请允许我查看有关本条款合规性的报告。

    请注意、绕过 IC 的短路会阻止 IC 向 VBAT 放电。 通常、这可以通过电池组上的电池保护器来解决。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    符合 IEC 62368-1 第 G.9 条

    尊敬的 Juan:

    是否可以估计审查报告需要多长时间?  

    我们确实需要确认 IC 是否符合 IEC 62368-1 第 G.9 条。 否则、我们 可能 需要针对这种故障模式实施额外的保护措施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:  

    我可以确认、BQ24250 IC 本身不会通过此测试。 正如您和 Juan 都指出的、测试绕过充电器 IC、因此在这种情况下、预期是电池保护器、或一些备用电路、需要针对由于输入电源直接与电池短路而导致的过流情况提供保护。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garrett:

    是否有任何有关 BQ24250 和  IEC 62368-1  第 G.9 条与集成电路限流器相关的信息/测试报告? 如果 BQ24250 通过了本条中指示的测试、则在 IEC 62368-1 测试时、电源不需要短路。  

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    没有任何有关 BQ24250 和 IEC 62368-1 第 G.9 条的信息。 如果 VIN 短接至 BAT、则电池保护 IC 应该会通过断开电池电芯来限制流入电池的不受控电流。

    此致、

    Juan Ospina.