This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:降压+升压功率 IC

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751, TPS26744E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1544091/tps23751-buck-boost-power-ic

器件型号:TPS23751
Thread 中讨论的其他器件: TPS26741-Q1TPS26744E-Q1

工具/软件:

你(们)好

您能帮助我找到完整的解决方案吗? 降压+升压 IC + PD 控制器、或可以进行集成、架构类似于以下。

PD 控制器可以直接控制降压/升压固件、因此优先选择 100W

DPX PD3.0 100W 车辆适配器

应用:军用车辆

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    感谢您联系我们!

    您似乎在寻找 USB PD 解决方案。 TPS23751 是 PoE PD 器件型号、建议在问题中将其删除。  

    将重定向到 USB 组。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    这是否适用于需要汽车级 PD 控制器的汽车应用?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Raymond

    抱歉、它不一定是汽车级、但工作温度为–40°C 至 60°C(等于或高于此范围)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我负责汽车级器件、Raymond 负责商用级器件。  在汽车方面、我建议即将发布的 TPS26741-Q1 作为 PD 控制器。  它是 TPS26744E-Q1 的单端口 100W 非 DisplayPort 版本、可在以下位置找到: https://www.ti.com/product/TPS26744E-Q1

    对于直流/直流转换器、我使用 TPS251772-Q1。

    我会让 Raymond 提供非汽车解决方案

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    此应用是否仅用作供电方?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

     TPS26742/E-Q1 和 TPS26741-Q1 的 RTM 计划是什么? 两个器件的端口 1 是否具有相同的封装和相似的引脚排列?

    此致、

    Gareth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     它适用于汽车中的仅源代码应用。 不需要 AEC-Q100 等级。

    此致、

    Gareth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、  

    目前、我们在商业级没有任何纯源器件。 我将继续向 Eric 介绍有关  TPS26742/E-Q1 和 TPS26741-Q1 的更多输入。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    TPS26741/42/42E-Q1 定于 11 月 RTM。

    此致、
    Eric