请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28064A主题中讨论的其他器件:TIDA-010015、 UCC25640
工具/软件:
TIDA-010015 的空载功率约为 200mW、不符合 150mW 以内的 VII 级空载损耗要求。
如何改进 TIDA-010015 的设计以满足 150mW 以内 VII 级空载功率的要求?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TIDA-010015 的空载功率约为 200mW、不符合 150mW 以内的 VII 级空载损耗要求。
如何改进 TIDA-010015 的设计以满足 150mW 以内 VII 级空载功率的要求?
谢谢你。
如果将 VSENSE 连接到 GND、可在 LLC 仍运行的情况下实现最小待机功耗。 这样、两个 IC 单独应该低于 150mW 要求、但我不确定系统的其余部分。 如果您有辅助电源和 MCU、也可以将 LLC 置于待机模式。
注意:不建议将 UCC25630 系列用于新设计。 UCC25640 具有引脚对引脚兼容性、但根据本 应用手册、需要进行一些元件更改。