Thread 中讨论的其他器件:TPS7B7702、
工具/软件:
您好团队:
我们正在为 TPS7B7702Q 器件生成/给出的电源线进行以下测试用例。
1) 按照所示方框图进行设置 
2) 移除测试箱与电池之间的 GND 后、DUT/Silverbox 关闭 
3) 当 TPS7B7702 输出电力线连接到电池 GND 时, IVI 打开(不知道原因/如何)

4) 当短路被消除,并且电池负极连接回测试盒负极时,我们看到 IC 的 O/P 为 0V(定期看到 350mV 和 0V )

当我用新的 IC 更改它时、O/P 电压正确。
您能告诉我、当 TPS7B7702 的输出上连接了 GND 时 IVI 会开启的原因是什么? 为什么 IC 会损坏?
谢谢。此致
Sumit