This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:IC Pd 变为 0.5A 时问题更低

Guru**** 2505585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549442/tlv62569-ic-pd-become-lower-at-0-5a-question

器件型号:TLV62569


工具/软件:

尊敬的团队:

作为标题、我们想在 webench 中查看结果。 我不知道为什么 IC Iout = 0.5A 时、Pd 变得更低至 0.6A。 您可以向我分享您的想法吗? 谢谢你。

报告全文见下文。

e2e.ti.com/.../3107.WBDesign505.pdf

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    当 Iout=0.5A 时、设备将从省电模式 (PSM) 切换到 脉宽调制 (PWM) 模式。

    在 0.6A 时、效率高于 0.45A、因此 IC Pd 更低。

    此致、
    SEPP