This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:两个器件采用 OR-ing 配置

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548080/tps22810-two-devices-in-or-ing-configuration

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS2121

工具/软件:

尊敬的专家:

你好。

想 知道是否可以在 ORing 配置中使用两个 TPS22810 器件。 一个电源是 9V 至 12.6V 的 3S9P 电池、另一个电源是 12V 固定电源。

谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您需要为 Oring 控制器提供反向电流阻断功能。

    TPS22810 没有 Oring。

    您要寻找的电流等级是多少?

    我会将该问题分配给支持 ID 和 Oring 的同事。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    客户共享信息:

    TPS2121 电源多路复用器、但遗憾的是其静态电流过高(高达 400µA)。 是否有任何具有较低静态电流的电源多路复用器?  
    一个电源是 9V 至 12.6V 的 3S9P 电池、另一个电源是 12V 固定电源。 最大负载电流为 1A。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    您可以考虑使用 LM74700 来优先考虑更高的电压。 您无法控制要使用的电源轨。

    此致、

    Shiven Dhir