请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810主题中讨论的其他器件: TPS2121
工具/软件:
尊敬的专家:
你好。
想 知道是否可以在 ORing 配置中使用两个 TPS22810 器件。 一个电源是 9V 至 12.6V 的 3S9P 电池、另一个电源是 12V 固定电源。
谢谢你。
此致、
阿奇·A·
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.