This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7660:负载噪音问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549166/tl7660-audible-noise-problem-with-load

部件号:TL7660


工具/软件:

尊敬的先生:  

1、问题现象的描述
1. TL7660 噪音问题
1.1 方案 1.
加载时会发出嗡嗡声、但卸载时不会出现这种现象。 断电后、噪声持续 3-4 秒(它会在移除负载后立即消失,测得的输出纹波为 230mVpp)。
添加 LC 滤波后、测得的输出纹波约为 30mVpp、但仍然有嗡嗡声。
[附件 1]:原理图屏幕截图
[附件 2]:纹波波波形屏幕截图
1.2 方案 2.
将 TL7660 替换为插件后、纹波显著减少、嗡嗡声也会减少、只有在接近时才能听到声音。 而同一批板的声音是不同的,有些在接近时仍然可以听到,而另一些在接近时有极弱的声音。
2.二极管的差分电压问题
如[附件 2]所示、如果未安装电容器 C4、C5、C6、总输出为–8V、但二极管电压差高达 2V、这意味着 TL7660 PIN5 的电压为–6V。
2、寻求帮助的要点
1.噪声源以及如何优化它们?
2、二极管电压差的问题?
3.如[附件 1]和[附件 3]所示、由于三个 TL7660 芯片需要并联、我是否可以询问如何更恰当地放置二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anson、

    我认为不必添加二极管。 并联的最终目的是降低输出电阻并增强负载能力。 利用二极管时您还有其他考虑因素吗?

    您能否首先尝试启用一个逆变器来查看蜂鸣声是否仍然打开?