This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:关于开关操作行为

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1545866/tps63060-regarding-switching-operation-behavior

器件型号:TPS63060


工具/软件:

大家好、支持团队。

良好的瞬态响应

下图中的两个内部 FET 是否可以同时导通?
如果是、在什么情况下会发生这种情况?
目前、已经证实两个 FET 同时导通、这会浪费电感器中的能量、并防止输出电压上升到设定电压。

此致、

DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好支持团队。

    我得到了下面的波形日期。

    Ch1:Vout

    CH2:L2

    通道 3:L1

    CH4:输入电流(在 Cin 之前)

    在一个时间段内、CH2 和 CH3 都处于 GND。

    BR

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:

    感谢您联系我们。 测试的 Vin、Vout、Iout 是多少? 您还可以检查电感器电流波形吗? IC 似乎在 PFM 模式下工作、因此这是跳过相位的正常行为。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mulin-san

    我分享以下附加信息。

    VIN = 4V

    VOUT=6V

    Iout=IOUT 90mA

    我还有一个问题。

    在 PFM 模式下运行时、两个 FET 是否真的可以导通?

    输出设置为 6V、但会降至 5V、导致调节精度变得非常差。

    在 PFM 模式下运行时、调节不太可能会出现这种情况、那么这种情况是正常的吗?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DH、

    我稍后会回复你。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mulin-san

    我有我的客户提供的一些其他信息。
    确认该问题后、电路板是双层的、但器件的散热焊盘没有散热过孔、并且未连接到器件正下方的瓶层。

    在散热焊盘上添加散热过孔后、该器件报告了运行变化。 (第一象限中的 FET 导通、第二象限中的 FET 关断,输出调节恢复正常。)

    根据这些结果、您能告诉我这可能是什么原因吗?
    这导致客户评估停止、在最坏的情况下、我们可能会失去业务、因此我们将感谢您的帮助。

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:

    感谢您的耐心和更新。 您能否要求客户提供原理图和布局文件?

    在第一个波形中、Vout 看起来稳定、但正如您提到的、Vout 有 1V 压降 、我猜可能出现了问题、您能帮助提供正确的波形吗?

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mulin-san

    我附上了一个波形、表明它工作正常。
    此测量在器件正下方添加了散热过孔的电路板上进行。

    此外、我无法在本文中透露电路图和布局图。
    我可以通过电子邮件发送。 这是可能的吗?
    如果可以、您能告诉我您的电子邮件地址吗?

    BR

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:

    MU 电子邮件地址为 mulin-yuan@ti.com。 请联系我并分享设计文件。

    此致、

    木林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mulin-san

    感谢您提供电子邮件地址。

    我昨天给您发送了一封电子邮件、您能查看一下吗?

    此致、

    DH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DH:

    我收到了这封电子邮件。 我将在这两天内为您提供反馈。

    此致、

    木林