工具/软件:
我正在构建一个受电方来支持高达 240W 的 AVS。
源极电容已正确、但无法确定如何设置电压。
从上一个问题中、我假设我所做的一切都是设置寄存器 0x37 PPS 输出电压/ AVS 输出电压 AVS、无论 PPS/PPS 支持是否支持、但不起作用。
我使用了从应用程序自定义工具下载的一个简单设置、只选择 SINK、POWER 等 该模式不会选择寄存器 37 中的位 64/128、但假设我仍将使用 AVS 寄存器 37 中的 PPS/PPS/EVM 输出电压?
我还尝试了所有不同类型的高级设置、但仍然无法使其正常工作。
它将始终从 VBUS 输出 20V 电压。