This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692EVM-880:LED 闪烁和电流限制触发错误

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537862/tps92692evm-880-led-flicker-and-is-current-limit-is-false-triggered

器件型号:TPS92692EVM-880


工具/软件:

尊敬的 TI:

我在升压至 VIN 拓扑中测试 TPS92692EVM、并在 VIN=9V 时发现 LED 闪烁、电流限制故障似乎触发了错误。 以下是关键设置信息:

1.升压至 VIN 拓扑

2.输出有 8 个 LED 串联

3. RC 是 0.15Ω、而不是 EVM 上的 0.3Ω 默认值

4. RIS 是 33mΩ、而不是 EVM 上的 60mΩ 默认值、计算得出的电流限制阈值为 250mV/EVM 33mΩ= 7.6A

5.使用具有 2%占空比的 200Hz 外部 PWM

当 VIN=9V 时、LED 会闪烁、波形显示如下。 放大波形、可以观察到、 由于 FLT 引脚下拉 35us、报告了电流限制故障。 但是、在报告故障之前、电感器峰值电流 (CH4) 仅为 5A、低于 7.6A 电流限制阈值。

我发现将 VIN 增加到 10V 或将 RIS 设置为 60mΩ 可以解决这个问题。 请帮助解释为什么器件在我的测试条件下错误报告电流限制故障? 如何避免它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这会在没有 PWM 调光的情况下发生吗? 您使用哪个引脚进行 PWM 调光?  

    好像您没有达到电流限值、存在一些故障会将 nFLT 引脚拉至低电平。 通常、当我看到电感器电流波形出现锯齿状时、它通常必须与低占空比 PWM 调光或电流检测电阻进行调光。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我使用 PWM 引脚(如下面的 EVM 原理图所示)进行外部 PWM 调光。 我曾尝试使用内部 PWM 或增加 PWM 占空比、但问题仍然存在。  nFLT 引脚从数据表中下拉 35us、只有电流限制故障会下拉 nFLT 引脚 35us。 您能帮助解释一下为什么错误触发了电流限制故障吗? 如何避免它? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、  

    我很快就会研究这一点。 很抱歉耽误你的时间...

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    如果器件达到电流限制、则可能是由于噪声耦合到 CSN/CSP 引脚上并导致器件误触发。 增大 VIADJ 将提高信噪比、并可能消除问题。  

    您还可以尝试修改 CSP/CSN 引脚上的电容值、以查看其是否有任何影响。

    此致、
    Daniel