This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:通过 I2C 关闭输入和输出 FET

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548612/bq25792-i2c-to-turn-off-both-the-input-and-output-fets

器件型号:BQ25792


工具/软件:

我正在尝试了解我们是否可以根据需要利用 I2C 消息来关闭输入和输出 FET。 例如、如果我们决定禁止充电和禁止馈通 SYS 电源、我们能否做到这一点、或者状态机在 IC 中无法更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    关于 1、即使是 VACx 上的有效电压、也可以使用 REG0x12[7]关断两个输入多路复用器 FET。  关于 2、无法关断内部电池 FET 二极管。  一些客户添加了一个外部 PFET、如果电池>1S、则使用上拉电阻器和由 GPIO 驱动的 NFET 栅极、以断开电池与 BAT 引脚的连接。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、使用有效的 I2C 命令、我们可以停止从 VBUS 线路为系统供电、即使这意味着 IC 和系统完全断电(无需电池情况)也是如此。 IC 是重新启动并默认开启、还是需要电池供电以允许系统发送 I2C 消息并再次开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JDJ:

    是的。   只要 VACx 上存在有效电压但 ACDRVx 关闭且没有电池、I2C 仍然可用。

    此致、

    Jeff