This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:输入电压范围

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549298/tps536c7-input-voltage-range

器件型号:TPS536C7


工具/软件:

大家好!

TPS536C7 的数据表指出输入电压范围为 4.5V 至 18V


我们是否可以安全地使用上述任何电压?
使用 4.5 V 或 18 V 之间有什么区别? 功率产量?

在同一主题上、我们的电压输入存在问题;电压输入存在振荡(在大约 500Hz 时约为 14V 至 8V;这是由于电压输出和 VIN 的电流+长电缆的快速变化)。
我们看不到系统振荡的任何影响;电压输出非常稳定。
我们认为情况就是这样、因为振荡与 TPS 的调节环路相比非常慢。

您是否知道电压输入的这种振荡可能导致的任何问题?
在最坏的情况下、如果电压输入以 500 Hz 的频率在 17V 和 5V 之间振荡、会发生什么情况? 电源输出不良?

感谢你能抽出时间。

此致、

Eliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliot:

    明天将有专家为您解答。  

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eliot:

    VIN 引脚的用途是检测功率级的输入电压。 根据该电压、控制器会计算出所设置 Fsw 的典型/所需 TON 值。  

    因为在您的情况下、VIN 会发生变化、所以您会发现 TON 宽度连续变化。  

    控制环路带宽与 D*(1-D) 成正比、其中 D =占空比比率。 因此、对于变量 VIN/D、环路可能不稳定。  

    希望它能回答您的所有问题。  

    此致

    Vasav