工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们希望使用 UCC256601 来满足我们的 700W CVCC 要求、并开始阅读数据表、设计计算和参考板文档、我们对此有一些疑问。 请求您提供帮助。
1.是否可以通过在任意位置插入电位计来进行开环测试,以检查电源电路和储罐电路的计算值是否正常。 如果是、请让我们了解在给电路板上电之前需要采取的程序和预防措施。
2.在 E2E 论坛上了解所有文献和相关主题,但不确定如何选择 Tset Value。 我们需要根据计算出的最小开关频率进行选择。 线程中找到的、说明如果 FSW_min 为 70KHZ、则我们需要选择较低的频率。 选项 3 或 2 或 1。
在另一个线程中发现、它应该根据 OCP 限制(无论是 3.5V 还是 4V)进行选择。 根据我的理解、我们可以调整微分器 (cupper 和 Rlower) 值以匹配 OCP 限制、而不考虑 TSet 选项。 请澄清。
请告知我们 Tset 值与 VolP 有何关联。
3.如果我们选择频率更高的 Tset 值,例如选项 12 或 24 ,会发生什么情况。 电路是否会像数据表中所述的那样在没有 IPPC 的情况下像正常电流模式控制器一样工作。 如果是、我们需要面对哪些挑战。
4.软启动持续时间称为 25ms。 如果要增加软启动持续时间、请让我们知道该怎么办。
5.我们想在没有外部辅助电源的情况下将此设计用于初级或次级控制电路。 因此我们仅使用主 LLC 变压器提供辅助电源。 请让我们知道我们需要面对的挑战。