请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130工具/软件:
您好、
请帮助查看我们的原理图、确认 TPS65130RGER 没有负电压输出;
我们使用 2Kohm 负载、正压输出为+7V、我们认为 负电压输出为–6.5V、但负电压输出为 0V、
ENP、PSP、ENN、PSN 确认正常连接、Vref 引脚确认为 1.213V(略微不同,测量值为 1.22V)、但 FBN 引脚测量值为 1V、Ven能 为 0V。
我们的原理图如下所示: