This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210IQ1EVM-826:学习周期中断

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547584/bq34210iq1evm-826-learning-cycle-interrupted

器件型号:BQ34210IQ1EVM-826


工具/软件:

您好团队:

我们将尝试完成 EOS 学习周期。 但在完成过程中失败了。

我们将配置数据存储器中的所有必填字段。 我们在没有电流校准的情况下完成了校准(如果将电流校准保持为 0,则会导致问题)。

已启动 EOS_EN->已启动 EOS_START_LEARN。 一旦发出该命令、就会发出 LFAULT 和 LUCD 标志。  

请让我知道问题可能是什么。

谢谢、

Vinay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vinay、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LUCD 表示您施加的电流不正确。  当器件处于学习模式(但不处于学习放电阶段)并且检测到的电流不同于预期值时、将设置[LUCD]位。 如果器件尝试充电或静置、并且检测到放电电流超过放电检测阈值、则会设置该位。 如果器件处于 RELAXATION 模式并且检测到充电电流超过充电检测阈值、则也会设置该位。 该检测也会终止学习阶段、并且该标志将保持设置状态、以便主机可以识别学习阶段停止的原因。 当充电终止或读取寄存器时、该位将复位为 0。