This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:精度比较运行状况 (SOH) 算法与库仑累积 (ACC) 算法

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549464/bq35100-accuracy-comparison-state-of-health-soh-algorithm-vs-coulomb-accumulation-acc-algorithm

器件型号:BQ35100


工具/软件:

你(们)好  

我的客户使用的是 纽扣电池、3V/3V 1000mA 当性能接近 EOS 时、测量仪表的误差小于 3%。

在此文档中、  流量计的替代电量监测技术以及 bq35100 的优势

该图显示当接近 EOS 时误差小于 1%、该图是 运行状况 (SOH) 算法或 库仑累积 (ACC) 算法

同样,这个数字显示小于 1%的误差时接近 100% DOD ,它是使用 健康状况 (SoH) 算法?  

与  健康状况 (SoH) 算法相比、 当电池接近 100% DoD 时、库仑累积 (ACC) 算法是否会更准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Potsai、

    此问题已分配、并将在可能的情况下进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一张图展示了 DOD 误差与 OCV 测量的函数关系。 这不是算法的结果、而是电量计使用的化学物质数据的准确性。 电量监测计可以通过测量 OCV 来计算 DOD。 该图显示了此过程的误差。

    第二张图片展示了电芯电阻与 DOD 的函数关系、以及该电阻的误差、以%为单位。 这是 SOH 算法的基础。