This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28910:18V-60V(具有 75V 瞬态保护)输入 24V 输出偏置电源。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549323/ucc28910-18v-60v-with-75v-transient-protection-input-24v-out-bias-power-supply

器件型号:UCC28910


工具/软件:

您好、  

我正在设计 一个双有源电桥、正在寻找一个能够承受 18V~60V 电压、具有瞬态保护和 24V 输出的辅助电源。 我没有在这个电压范围内找到很多带有浪涌保护的产品。  
请告诉我任何建议。  

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在寻找哪种瞬态保护? 比如、当输入高于 75V 时、IC 会停止开关?

    功率级别是多少?