主题中讨论的其他器件: TPS4H160-Q1
工具/软件:
大家好:
我的一个客户考虑 将 TPS482H85-Q1 用于其下一个产品。
此时、他们有以下问题。
请你给我答复。
问题 1:
VOUT1 和 2 是否可以连接在一起以将输出电流增加两次?
问题 2:
器件数据表第 1 页上显示“TPS4H82H85-Q1 器件受到全面保护
具有两个集成式 85mΩ NMOS 功率 FET 的双通道智能高侧开关
适用于 24V 和 48V 汽车电源系统“。
他们希望使用 TPS482H85-Q1、其中 VBB = 12V+/–10%。
是否有任何绩效变化或与之相关的点?
问题 3
他们考虑使用以下 3 种器件。
TPS482H85A-Q1
TPS482H85B-Q1
TPS482H85C-Q1
您能给我提供这些器件 RTM 的时序吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。