This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:NRFND 状态和 EOL 展望

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550307/csd95490q5mc-nrfnd-status-and-eol-outlook

器件型号:CSD95490Q5MC


工具/软件:

您好:

功率级  CSD95490Q5MC 标记为不推荐在新设计中使用。 建议的替换器件的额定连续电流不同。 您能否提供一些信息、说明这些部件为何采用 NRFND 以及预计寿命终止状态的时间、以及有关常规部件可用性的信息? 您能否推荐 处于活动阶段且连续电流额定值至少为 50A 的其他器件?

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于内部寄生横向 NPN 在较高的负载电流下导通、因此不建议将 CSD95490Q5MC 用于新设计。  

    对于超过 50A 的负载电流、CSD59950 是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahmoud、感谢您提供的信息和建议。 我没有看到 CSD59950 在 TI 网站上列出或随时可用。 此器件的当前生命周期是多久?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它位于安全文件夹中。 TI 产品的生命周期通常为 10 年。

    此致