This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77207:输入波形运行

Guru**** 2505925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1549747/bq77207-input-waveform-operation

器件型号:BQ77207


工具/软件:

您好:

我们的 BQ77207 器件具有非常动态的输入信号。

误跳闸是否会存在任何问题、因为在整个周期中、我们会在一段时间内使 OVP 和 UVP 中断。

波形如下图。  8kHz wave @ 1ms/div。

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    如果电芯电压在设定的延迟时间内超过阈值、则可能会发生误跳变。  如果它在延迟时间内没有保持高于或低于 OVP/UVP 阈值、则保护不应跳闸。 我随附了数据表中的下图以展示该行为。



    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    内部电路的采样速度是多快?   

    我们的 UVP 波形存在一个问题、例如、该问题可能是对低侧振铃上的所有点进行采样、并缺失恢复位置。

    谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keith、

    让我再次与团队内部核实有关此信息。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我已通过电子邮件跟进此问题、因此将在此处关闭此主题。

    此致、
    Alexis