This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:多相工作和开关频率选择

Guru**** 2508045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536354/tps40322-multiphase-operation-and-switching-frequency-selection

零件号:TPS40322


工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划在我们的双相和单相拓扑设计中使用 TPS40322。

请查找以下查询、

1.不支持在 WEBENCH 设计器工具中配置或仿真双相设计。 出于仿真目的、是否有任何替代选项?

2.在 TPS40322 的产品页面上提供的 WEBENCH 设计器输入、输出电流限制为 20A。 它的目的是什么?

在数据表中提到的两个应用电路中、开关频率固定为 500kHz。 我的应用要求开关频率为 300kHz。 会有什么影响?

尽早期待您的支持。

此致、
Arun Gomathi R
硬件设计工程师
数据模式印度公司
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会在几天后回答

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1 -  TPS40322 的产品页面提供了可用的仿真选项。  

    Webench 电路限制为 20A

    3 — 电感纹波电流和电感峰值电流将增加。 输出电压纹波也会增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您为查询提供的前两个回答是查询本身。

    1.在产品页面中、可用的仿真选项适用于单相设计、而不是双相。 我要求的是双相设计仿真支持。

    2.是的,我知道它限制在 20A。 为什么它是有限的? TPS40322 的单相是否仅支持 20A 的最大电流?

    3、感谢您提供的信息。 请建议使用一种解决方案来减轻增加的纹波、同时将 Fsw 保持在 300kHz。

    此致、
    Arun Gomathi R
    硬件设计工程师
    数据模式印度公司
    金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1:没有适用于双相的 Webench 模型

    2-电流限制为 20A。 将效率保持在 80%以内

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在数据表中找不到 HDRV 拉电流/灌电流和 LDRV 拉电流/灌电流详细信息。 如果您提供这些详细信息、将会很有帮助。

    此致、
    Arun Gomathi R
    硬件设计工程师
    数据模式印度公司
    金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    驱动器峰值电流受上拉和下拉电阻(数据表中指定)的限制。 驱动电流也受结温的限制。

    由于开关而导致的器件功率耗散为 2 * Qg * Fsw* Vdd。

    Qg 是功率 FET 栅极电荷

    Fsw 是开关频率  

    VDD 是器件电源电压

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    根据您提供的耗散数据、我在最坏情况下的结温升将为 97°C。

    但我无法在数据表中找到“结温与栅极驱动电流间的关系“图。

    您刚才提到驱动电流也受结温的限制、因此无法得出准确的数字。

    请尽早申请您的支持。

    此致、
    Arun Gomathi R
    硬件设计工程师
    数据模式印度公司
    金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     在任何控制器数据表中都找不到“结温与栅极驱动电流间的关系“图。

    需要计算器件控制器的功率耗散和结温。

    (+) TPS40322:多相运行和开关频率 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    根据您的建议、请查看以下数据、

    1.在我的设计中 TPS40322 的功率耗散= 0.31W

    2.结温上升@0.31W 耗散= 97°C(环境温度视为 85°C)。

    和栅极驱动电流、

    HDRV 拉电流= 6.5/(2.5+5)= 0.867A
    HDRV 灌电流= 6.5/(1.6+5)= 0.985A
    3.LDRV 拉电流= 6.5/(2.5+0)= 2.6A
    4.LDRV 灌电流= 6.5/(1.3+0)= 4.06A

    上述值是否正确?  

    或者、结温升至 97°C 时、驱动电流是否存在任何限制?

    此致、
    Arun Gomathi R
    硬件设计工程师
    数据模式印度公司
    金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    驱动电流计算正确。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的支持。

    请查看以下其他问题、

    1.对于双相模式下 30A 的最大输出电流、数据表中公式 3 计算出的电流限制电阻为 147607.3Ω(每个节点 15A)、而与使用电感器两端的直流压降根据公式 23 计算出的电阻值 (180618.58Ω) 不同。 请提供您对此的看法。

    2.对于使用“TPS40K TPS5 III 类环路稳定性 kVenable“工作表的单相和双相配置补偿环路,

      单相配置:

      a.输入参数:Vin = 5V、Vout = 1.35V、Iout = 8A (max)、FCO = 30kHz (Fsw=300kHz)、Req 相位裕度= 60°、Lout = 1.5uH、DCR = 15mΩ、Cout ec = 680uF (12mΩ) 的 2nos。

          结果:R1 = 10000Ω、R2 = 2260Ω、R3 = 26100Ω、Rbias = 7870Ω、C1 = 1000pF、 C2 = 470pF、C3= 100pF、FCO = 60.2°处的相位。

      60.2°是否意味着相位裕度(或)相位裕度将是 240.2°(180+60.2)?

      所有结果值是否正确?

      双相配置:

      a.输入参数:Vin = 5V、Vout = 1.025V、Iout = 30A(每个节点 15A)、FCO = 30kHz (Fsw=300kHz)、Req 相位裕度= 60°、Lout = 0.68uH、DCR = 5.5mΩ、Cout elec = 2180uF (6mΩ)。

          结果:R1 = 10000Ω、R2 = 3160Ω、R3 = 16900Ω、Rbias = 14000Ω、C1 = 820pF、 C2 = 680pF、C3= 220pF、FCO = 59.2°处的相位。

      59.2°是否暗示相位裕度(或)相位裕度将为 239.2°(180+59.2)?

      所有结果值是否正确?

    尽早期待您的支持。

    此致、
    Arun Gomathi R
    硬件设计工程师
    数据模式印度公司
    金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    公式 3 是理论值。 公式 23 很实用。 60.2 和 59.2 是相位裕度。  

    此致