This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:输出短路期间的峰值电流和 FLT/IMON 响应时间(具有设计条件)

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550186/tps16630-32evm-peak-current-and-flt-imon-response-time-during-output-short-with-design-conditions

器件型号:TPS16630-32EVM


工具/软件:

您好、

我们目前正在评估我们系统中用于输出短路保护的 TPS16630RGER。
请在下面找到我们的电路设计条件和测试结果。

■设计条件

  • 输入电压:+V1F = 42V

  • UVLO 阈值:28.9V

  • OVP 阈值:49.1V

  • ILIM:4.7kΩ→3.83A

  • 浪涌电容器总计:~μ F 909.4μF

  • 模式:开路(过流后锁存)

  • IMON 设置:3.83A× 27.9 × 30kΩ≒3.21V

■短路测试期间观察到的 Δ V 行为

  • 短路后会立即出现大约 36A 的峰值电流、远超过 ILIM

  • IMON 输出在短路后约 1ms 响应

  • 在短路后大约 2ms 内、FLT_n 置为低电平

■问题

  1. 在快速跳变电路激活之前、是否有办法减少瞬时峰值电流?
    尽管 ILIM 设置为 3.83A、但在短暂事件期间会短暂流动近 36A。

  2. 是否有办法可以缩短从输出短路到 IMON 变化和 FLT_n 置位的响应时间?
    根据数据表、快速跳变延迟为~1μs、但实际的 IMON 和 FLT_n 响应为 1–2ms。
    我们希望能够提供有关尽可能减小此延迟的可能方法的任何建议。

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    您在哪里测量短路电流?  

    是在电子保险丝之前还是之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jit、

    这是在电子保险丝之后。
    测得的“保护电路“(CH4) 的输出电流为 35.97A。

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请测量电子保险丝输入端的电流。

    在输出侧、您可以看到输出电容电流放电至负载。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    让我澄清一下您想要什么信息。 我是否应该捕获以下波形信息?
    -电子保险丝输入电流(流入 IN 引脚的电流)
    -电子保险丝输出电流(从 OUT 引脚到负载的电流)

    让我再次澄清一下:我们想知道两件事:
    -如何降低瞬时最大电流 (36A)
    -如何缩短 IMON 和 FLT_n 的响应时间

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请捕获电子保险丝 IN 引脚电流。

    如果从电子保险丝输出侧进行测量、您会看到由于输出电容器放电而导致的电流尖峰不会流过电子保险丝。

    谢谢  

    Amrit