This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:TPSF12C1 调试问题

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1543466/tpsf12c1-tpsf12c1-debugging-issues

部件号:TPSF12C1


工具/软件:

尊敬的团队:

   我目前正在使用 TPSF12C1 调试 3200w 服务器电源、电源拓扑是交流开关交错式 PFC 和单相 全桥 LLC、 电源参数如下所示。

  • 输入电压=230VAC
  • 输出电压/电流= 54V/60A(满载)
  • PFC 工作频率= 65KHz
  • PFC 体电压= 380V@3240W(满载)
  • LLC 工作频率=> 150kHz
  • TPSF12C1 的 VDD = 15V

   下面是调试过程中的问题

  1.请帮助检查 附件(zip 格式)的快速入门计算器是否正常或 note2e.ti.com/.../TPSF12Cx_2D00_Q1-quickstart-calculator-B1-nanocrystalline_08FF_16T_2900_–1-and-2-work-for-3200w.zip

  2.你如何测量 Ycap 等效电路? 我发现、 下载 TI 的 TPSF12Cx 快速入门计算器 Rev A3 格式中 Ycap 的等效 R 约为 5 Ω 或 10 Ω(参见图 1)、但我使用了 Agilent 4294A 精密阻抗分析仪系列的 RLC 等效模型来测量该电阻约为 0.5 Ω(参见图 2)、我的测量方法是否正确?

  TPSF12C1 的 INJ 电压(引脚 13)不稳定(请参阅 CH1 信号)、请提供一些建议、以使其输出稳定。

               

                 峰值位置                                        附近的高峰位置                                  整个位置为零

CH1:Vinj (IC 的引脚 13)

CH2:Vsenl (IC 的引脚 4 和 5)

CH3:Vsenn (IC 的引脚 6 和 7)

Ch4:Iin(交流输入电流)

   

   图 1.                                                   图 2.

此致

Mac He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mac  

    我们将对其进行研究、然后返回给您  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mac:  

    您看到的 SENSE 引脚和 INJ 引脚波形的峰峰值电压电平是多少? 从我看来、它是饱和的。  

    此外、Y 电容的 ESR 可能不会显著改变快速入门计算器上的性能。

    但是、由于快速入门是模型、在实际系统中、您可能需要进一步调优。

    您能否尝试增加稳压器侧 Y 电容器并进行检查、并尝试在实际测量系统中调整步骤 5 和步骤 6 中的元件值?  

    如需即时支持、以下链接中的文档有助于- 【常见问题解答】TPSF12C1 和 TPSF12C3 电源滤波器 IC 常见问题解答 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

       为了简化实验、我 仅启用了产品的 PFC 功能、PFC 的工作频率固定为 65KHz、

       图 1 所示为从图 1 看到的 Vinj、Vsenl、Vsenn 和 Iin。Vinj 信号的测试波形、几乎处于 TPSF12C1 数据表第 4 页显示的 Vinj 输出电压范围(请参阅图 2)内(过零位置除外)、但导通测试几乎相同(请参阅图 3)当 AEF 打开或关闭时、您能帮助我提供一些  如何有效调整的建议吗? 非常感谢!

    图 1:

      

    备注:

    CH1:Vinj

    CH2:Vsenl

    CH3:Vsenn

    CH4:Iin

    图 2:

         

    图 3:

    此致

    Mac He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mac 他

    感谢您的问题。 我们会尽快回复您

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mac He、

    您能否通过增大稳压器侧 Y 电容器来确认、并尝试在实际测量系统中调整步骤 5 和步骤 6 中的元件值? 在实际系统中、您可能需要通过调整元件值来完成一些 EMI 测试迭代、以看到改进。

    如需即时支持、以下链接中的文档有助于- 【常见问题解答】TPSF12C1 和 TPSF12C3 电源滤波器 IC 常见问题解答 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

       我已经对 1600W 产品进行了实验、通过 将共模电感器的匝数从 9T 减少到 4T、并将稳压器侧 Y 电容从 2.2nF 降低到 0.22nF、我可以看到传导发射测试发生了变化。 然而、213KHz 的低频率下没有变化。

       

    此致

    Mac He

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我收到了您的问题。 我会回来的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mac He:

    由于器件很敏感、尝试调整元件以提高 213kHz 下的性能可能会影响其他频率下的性能。 您可以尝试调整快速入门计算器第 5 步和第 6 步中的某些组件、但如果这对提高性能没有帮助、则避免迭代。

    谢谢。此致、

    Naresh