This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8866-Q1:有关故障情况下上电复位的问题

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8866-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1548978/lp8866-q1-question-about-power-on-reset-in-fault-situation

器件型号:LP8866-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户询问了 故障情况下的上电复位。 您能检查一下这些问题吗?

1.数据表的表 6.9 中列出了故障情况。

有自动恢复故障、还有需要手动复位的故障。

尽管某些故障是自动可恢复的、但是否可以在所有故障情况下执行上电复位?

(因为我的客户不使用 I2C,所以他们不知道确切发生了什么故障,所以希望始终执行上电复位。)

2.可以通过主 MCU 控制 PWM 信号吗?I2C 通信连接到监控模块中的子 MCU?

在这种情况下、它们需要通过 I2C(监视器中的子 MCU)进行通信、而 PWM 由监视器外部的 MCU 控制。

请检查这 2 个问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chase

    我们的专家 吴志谦 将很快回复您。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase

    对于案例 1、这与客户系统级要求有关、如果他们可以接受、则器件级在这里没有问题。

    当然、对于案例 2、它会起作用、因为它具有 I2C 控制功能、它是否可以直接通过 I2C 控制亮度? 寄存器中有一个 PWM、用于显示从 PWM 引脚检测到的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的志谦:

    感谢您的支持。

    您能再查看我客户的 2 个问题吗?

    1.上电复位,我提到只是断开 VDD 并重新连接它。 对吗?

    我将 EN 引脚控制为低电平再控制回高电平是否有相同的效果?

    我的客户希望在复位后复位所有寄存器值。

    2. LP8866-Q1 的 I2C 通信速度是多少? 无法找到有关 I2C 通信速度的设置。

    (主设备的速度仅支持 100Kbps 和 400Kbps。)

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chase

    Q1:是的、EN 下拉和上拉也可以复位系统、另外、我们建议确保 VDD 高于 EN 引脚。

    问题 2:EC 中提到的最大 400kHz 频率。