工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户询问了 故障情况下的上电复位。 您能检查一下这些问题吗?
1.数据表的表 6.9 中列出了故障情况。
有自动恢复故障、还有需要手动复位的故障。
尽管某些故障是自动可恢复的、但是否可以在所有故障情况下执行上电复位?
(因为我的客户不使用 I2C,所以他们不知道确切发生了什么故障,所以希望始终执行上电复位。)
2.可以通过主 MCU 控制 PWM 信号吗?I2C 通信连接到监控模块中的子 MCU?
在这种情况下、它们需要通过 I2C(监视器中的子 MCU)进行通信、而 PWM 由监视器外部的 MCU 控制。
请检查这 2 个问题。 谢谢。
此致、
追逐