This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:SET0 和 SET1 引脚的电源电压范围

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550060/tps3430-supply-voltage-range-for-set0-and-set1-pin

器件型号:TPS3430


工具/软件:

您好、

我们 在设计中使用 TPS3430WDRCR 器件。 我们使用 5V 作为 VDD1 和 VDD2 的电源电压。

我们是否可以使用上拉电阻器为 SET0 引脚使用 5V 电源、使用上拉电阻器为 SET1 引脚使用 1.8V 电源?

此致、  

Anand Selvaraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anand:

    这应该没问题。

    此致、

    Anusha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anusha。