This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33620-Q1:电源模块开关节点 (SW) 引脚 5 和放大器;6 布局连接

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1550954/tpsm33620-q1-power-module-switch-node-sw-pin-5-6-layout-connection

器件型号:TPSM33620-Q1


工具/软件:

您好、

从 EVM 布局示例(图 4-5)中 可以看出、这些引脚似乎没有与布线连接在一起。  我只想确认情况是否如此

这是我现在拥有的:

你想用什么方式将电容器与接地塑料连接起来?  我根据客户请求使用了散热连接

-开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    SW 引脚连接正确。 以 EVM 为例。

    Vin 和 Vout 连接需要更厚。 这些信号承载更高的电流、而且太薄。 使用直接多边形覆铜。

    电容器 GND 连接需要直接连接到接地多边形。 请勿使用散热焊盘。  

    此致、

    Ridge