This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:如何在 BQ40Z50-R5 上不禁用 FET 而进入 PF 模式?

Guru**** 2507375 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1536742/bq40z50-how-to-enter-pf-mode-without-disabling-fets-on-bq40z50-r5

部件号:BQ40Z50


工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ40Z50-R5 电量监测计、想了解是否有方法可以在保持 CHG/DSG FET 启用的同时触发永久失效 (PF) 事件。

根据 TRM、进入 PF 状态会禁用 FET。 但是、出于系统诊断或记录目的、我想记录 PF 事件(即在 PF 状态寄存器中设置 PF 标志) 而不影响实际运行 (无关断或 FET 关断)。

总结:

  1. 是否可以在不禁用 BQ40Z50-R5 上的 FET 的情况下进入 PF 状态?

  2. 是否有特定的 PF 位或 PF 设置允许在没有关断保护的情况下记录 PF?

  3. 如果没有、是否有任何已知的权变措施、例如使用 ManufacturerAccess () 命令或修改 PF 配置(数据闪存)?

我已查看 R2 和 R5 TRM、但找不到清楚记录的选项。

请提供任何官方指导或参考资料。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好:

    已分配此问题、正在处理一个回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ_Kim 您好:

    由于分配了此问题的人员当前的工作量、我们要求有更多的时间通过队列进行工作。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我何时可以查看答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HJ:

    永久失效功能将始终禁用 CHG/DSG FET、在这种情况下无法通过配置来禁用 FET。

    你能否提供更多的信息、说明正在努力实现什么目标? 如果为测试执行此操作、则 PF_CLEAR 命令可以在不进行下电上电的情况下重新激活 FET。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我需要的原因是我们的产品是无人机、我们正在寻找一种即使在电池的异常情况 (PF) 下也不会发生碰撞的方法。 那么、是否有方法可以在识别 PF 情况的同时阻止 FET 关断?

     

    此致、

    HJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HJ 您好:

    我们已收到您的更新、并将在可能的情况下提供回复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HJ:

    如果您触发 PF、它们将始终触发 FET 状态的禁用。 您可能会在主机看到 PF 时立即发送 PF_Clear 命令以将其清除、但如果它没有立即看到该命令、则仍会出现 FET 状态变化。

    此致、

    Anthony