请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS653852A-Q1工具/软件:
尊敬的团队:
客户正在处理 EPS 应用、
关于数据表中的 VCP 部分、有一个 10K 电阻器。 如果未安装电阻器、它会对相位关断产生什么影响?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
客户正在处理 EPS 应用、
关于数据表中的 VCP 部分、有一个 10K 电阻器。 如果未安装电阻器、它会对相位关断产生什么影响?



尊敬的 Vayne:
根据上面随附的原理图捕获结果、出现这是因为您使用电荷泵来实现电池反向保护、需要一个 10K Ω 串联电阻器、以在相位关断的情况下保护 VCP 引脚免受栅极反向电流的影响、从而使 VCP 在高阻态下“关闭“、a.k.A、不再提供电荷泵电压输出。
如果没有尺寸合适的串联电阻、则有可能出现这种反向电流损坏 VCP 引脚的风险、因为该引脚本身无法处理>100uA 的电流。
请参阅随附的数据表片段以供参考:

此致、
Erick Leal