请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542EVM工具/软件:
尊敬的先生:
BQ27542 有一个称为“自放电电流“的寄存器、可用于检测电芯中的微短路、对吗? 那么、应该如何使用自放电电流值呢?
BQ27542 有一个名为“ISD"的“的寄存器、其中提到“微短路“检测。
(目前使用锂离子聚合物/ 2830mA)
相关参数如下所示:




谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的先生:
BQ27542 有一个称为“自放电电流“的寄存器、可用于检测电芯中的微短路、对吗? 那么、应该如何使用自放电电流值呢?
BQ27542 有一个名为“ISD"的“的寄存器、其中提到“微短路“检测。
(目前使用锂离子聚合物/ 2830mA)
相关参数如下所示:




谢谢你