This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238:Webench

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540105/tps566238-webench

器件型号:TPS566238


工具/软件:

大家好:

我的一个客户正在考虑使用 TPS56638。

他们使用 Webench 检查 TPS56638 的性能。
此时、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
它们运行 TPS56638 Webench、Vin = 12V(最小值,最大值)、Vout = 3.3V、Iout = 6A。
此外、他们还将配置选项中的“最小电感器电流额定值“设置为“峰值电流“。
因此、为 L1 选择了 SPM6530T-1R5M100 (1.5uH、Idc=10A) 电感器。

接下来、他们将配置选项中的“最小电感器电流额定值“更改为“电流限制“、然后点击“重新设计“。
因此、为 L1 选择了 XAL7070-182MEB (1.8uH、Id=21A) 电感器。

“最小电感器电流额定值“的“峰值电流“和“电流限制“之间有何区别?
以及如何使用“最小电感器电流额定值“设置?

问题 2:
Webench 在“电流限制“情况下选择的 XAL7070-182MEB 的 IDC 为 21A。
客户认为此 IDC 值与 L1 峰值电流(约 7.2A)相比过大。
为什么 Webench 选择具有如此大 IDC 的电感器?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    您能否提供输入电压、输出电压和输出负载电流的最小值、最大值。

    我将计算所需器件并给出建议。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的答复。

     正如我在第一篇文章中所写的、这些是 Vin=12V(最小值,最大值)、Vout=3.3V、Iout=6A。

    但此时他们只想获得 Q1/Q2 的答案。

    您能给我答案吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    您能给我提供 Q1/Q2 的答案吗?

    非常感谢您的答复。

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    通常、电感器电流限制大于电感器峰值电流。

    例如、负载电流为 6A、假设输出中的电流限制为 130%、即 7.8A。

    电感器峰峰值纹波电流= 0.3*Load

    在满载 条件下、电感器峰峰值纹波电流为 0.3*6 =1.8A、电流限制=0.3*7.8=2.34A。

    在满载条件下、 电感器峰值电流为 6+(0.5*1.8)=6.9A、而电流限制期间的峰值电感器电流为 7.8+(0.5*2.34)=8.97A

    因此、峰值电流越高、电感值就越低。

    我建议使用“峰值电流“作为电感器电流额定值。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的支持。

    我 run webench、使用峰值电流模式和电流限制模式。
    我附上了这些结果。

    因此、峰值电流模式的 IC IPK 高于电流限制模式的 IC IPK。

    请告诉我原因。  

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

    e2e.ti.com/.../WBDesign_2800_tps566238_5F00_Vin_3D00_10p8_5F00_13p2V_5F00_Vo3p3V_5F00_Io6A_5F00_currentlimit_2900_.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign_2800_tps566238_5F00_Vin_3D00_10p8_5F00_13p2V_5F00_Vo3p3V_5F00_Io6A_5F00_peakcurrent_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的支持。

    我知道你很忙。
    但客户希望 尽快得到您的答案。

    您能给我一个答案吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    对于此  TPS56638 器件、我们的 webench 工具存在一些差异、我们正在研究此 webench 计算。

    您可以提供输入电压范围、输出电压和电流、以便我给出电感值。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的支持。

    它们的条件为 Vin=12V+/–10%、Vo=3.3V、Io=6A。
    您能否检查一下电感值是多少?

    ! 现在最好不要对 TPS56638 使用 webench 工具?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    以下是电感计算:

    电感纹波和峰值电流
    Vs 12 V.
    VO 3.3 V.
    l 1.80E-06 H.
    占空比 0.2750  
    Fsw 600000 Hz
    DELTA_IL 2.22 a.
    Load_Current 6. a.
    Indoc Peak 7.108. a.
    包括管道公差 8.529166667 a.

    通常、我们在市场中获得的电感器容差为 20%。

    考虑到所有电感值均为 1.8uH、额定电 流应为~9A。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您进行计算。

    您是否使用任何计算工具来计算电感器?
    如果是、您能给我这个工具吗?

    如果否、您能否针对以下条件计算电感器值、因为它们是使用 TPS56638 实现这些条件的。

    1.12V->3.3V/5.2A

    2. 12V->5V/4.8A

    3.12V->1.1V/2.6A

    4. 12V->1.8V/2.1A

    5. 12V->5V 1A

    此外、如何检查 TPS56638 稳压器运行?
    您是否发现 Webench 有任何问题?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    我附上了 Excel、其中包含电感计算。

    绿色是 input.e2e.ti.com/.../Inductor-Calculation.xlsx

    最好具有最大 30%的纹波电流。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢工具发送。

    但客户希望获得用于计算电感器值的计算工具。
     您发送给我的 Excel 中“L"(“(电(电感器)的单元格为输入模式。

    您是否有任何可以计算  TPS56638 的电感值的计算工具?

    如果您没有工具、 您能给我以下条件下的电感器值吗?

    1.12V->3.3V/5.2A

    2. 12V->5V/4.8A

    3.12V->1.1V/2.6A

    4. 12V->1.8V/2.1A

    5. 12V->5V 1A

    您也发现 TPS56638 webench 有什么问题吗?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    他们有一个关于您在限流情况下的电感器电流的后续说明的问题。
    在满载条件下、 电感器峰值电流为 6+(0.5*1.8)=6.9A、而电流限制期间的峰值电感器电流为 7.8+(0.5*2.34)=8.97A“

    他们认为电流限制电路的响应速度很快、因此如果电流限制值为 7.8A、我认为电感器电流不会超过 7.8A。
    因此、我认为电感器的峰值电流将为 7.8A、Io = 7.8A-(2.34V/2)= 7.8-1.17 = 6.63A。

    他们的想法是否正确?

    非常感谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    您能否给我回复、因为客户希望尽快得到您的回复?

    非常感谢、此致、
    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果我们查看数据表、谷值电流限值为典型值 7.4A、最小值为 6.1A。

    对于 7.8A 负载电流、谷值电流将为 7.8-(0.5*2.34)=6.63A。

    因此、根据上述计算、由于谷值电流>6.1A、电流限值可能会达到。

    请问客户在寻找什么?

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的答复。

    客户希望了解以下与该主题的第一个问题相同的内容。
    问题 1: TPS56638 稳压器中“最小电感器电流额定值“的“峰值电流“和“电流限制“之间有何差异?

    您解释了以下内容。
    通常、电感器电流限制大于电感器峰值电流。
    例如、负载电流为 6A、假设输出中的电流限制为 130%、即 7.8A。
    电感器峰峰值纹波电流= 0.3*Load
    在满载 条件下、电感器峰峰值纹波电流为 0.3*6 =1.8A、电流限制=0.3*7.8=2.34A。
    在满载条件下、 电感器峰值电流为 6+(0.5*1.8)=6.9A、而电流限制期间的峰值电感器电流为 7.8+(0.5*2.34)=8.97A

    之后、 我使用峰值电流模式和电流限制模式运行 webench。
    我附上了这些结果。

    因此、峰值电流模式的 IC IPK 高于电流限制模式的 IC IPK。

    e2e.ti.com/.../2664.WBDesign_2800_tps566238_5F00_Vin_3D00_10p8_5F00_13p2V_5F00_Vo3p3V_5F00_Io6A_5F00_peakcurrent_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../0116.WBDesign_2800_tps566238_5F00_Vin_3D00_10p8_5F00_13p2V_5F00_Vo3p3V_5F00_Io6A_5F00_currentlimit_2900_.pdf

    回答这些问题后、您的回复是、对于此  TPS56638 器件 、我们的 webench 工具存在一些差异、我们正在研究此 webench 计算。

     TPS56638 webench 中是否存在任何问题?  还是找不到任何问题?  

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    webench 中存在一些计算不匹配、仅用于电流限值计算...但是、我们正在与 webench 团队进行沟通以进行纠正。

    到目前为止、如果您想在中进行更多的计算、将会有所帮助。

    此致、

    Haseen。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的大力支持。

    我知道您正在与 Webench 团队合作进行纠正。
    您能告诉我以下客户条件下的电感器值吗?

    1.12V->3.3V/5.2A
    2. 12V->5V/4.8A
    3.12V->1.1V/2.6A
    4. 12V->1.8V/2.1A
    5. 12V->5V 1A

    或者是否有任何可以计算电感器的工具?
    您以前发送给我的 Excel 文件是否有修订版本? 我不知道如何使用以前的版本。

    客户希望了解以下内容。

    问题 1: “最小电感器电流额定值“的“峰值电流“和“电流限制“之间有何区别?

    您解释了以下内容。
    通常、电感器电流限制大于电感器峰值电流。
    例如、负载电流为 6A、假设输出中的电流限制为 130%、即 7.8A。
    电感器峰峰值纹波电流= 0.3*Load
    在满载 条件下、电感器峰峰值纹波电流为 0.3*6 =1.8A、电流限制=0.3*7.8=2.34A。
    在满载条件下、 电感器峰值电流为 6+(0.5*1.8)=6.9A、而电流限制期间的峰值电感器电流为 7.8+(0.5*2.34)=8.97A

    此解释是否正确?
    如果是、我会向客户解释。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haseen、

    非常感谢您的大力支持。

    客户希望尽快了解差异。
    请给我答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    是的、上述关于峰值电流和电流限制的说明是正确的。

    我将在下面分享 Excel 的电感计算结果

    1.12V->3.3V/5.2A
    2. 12V->5V/4.8A
    3.12V->1.1V/2.6A
    4. 12V->1.8V/2.1A
    5. 12V->5V 1A

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    随附了电感器计算。

    e2e.ti.com/.../2287.Inductor-Calculation.xlsx

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您的大力支持。

    我会将此计算结果通知客户。

    现在还有一个问题、如下所示。
    请你给我答复。

    Q
    在  TPS56638 数据表中的第 7.2.2.3 节、我们可以看到以下说明。

    >在瞬态和短路条件下,电感电流会增加
    >直至设备的电流限值。 这意味着需要选择电感器
    >在电流限制条件下,饱和电流高于峰值电流的情况下是安全的。

    我认为 TPS56638 具有谷值电流限制。
    对于  TPS56638、我应该如何理解这一描述的含义?

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请参阅此应用手册:https://www.ti.com/lit/ta https/sszt694/sszt694.pdf?ts = 1754063253335&ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    非常感谢您给我介绍了一份很好的应用手册。

    我可以问您关于图 2 的以下问题。 使用恒定导通时间控制的谷值电流限制示例
    因为我向客户提出了问题?

    Q
    TPS56638 具有谷值电流限制。 电流限制的最大值 IOLC (Max) 为 8.9A。
    他们认为、根据图 2、当 IOLC 为 8.9A 时、电感器的峰值电流为电感器纹波电流 IP-p + 8.9A。

    例如、当 ip-p=2.7A (9A*0.3=2.7A) 时、他们认为电感器的峰值电流为 11.6A (8.9A+2.7A)。

    他们的想法是正确的吗?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Haseen:

    请给我答复。

    谢谢、此致、
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果谷值电流为 8.9A、则校正纹波电流为 2.7A ...电感器峰值电流为 8.9+2.7=11.6A  

    此致、

    Haseen。