This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34210IQ1EVM-826:更新 Chemical ID

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1540463/bq34210iq1evm-826-update-chemical-id

器件型号:BQ34210IQ1EVM-826
主题中讨论的其他器件:EV2400

工具/软件:

您好团队:

我将 BQ34210 EVM 用于配备 EV2400 模块的电量监测计。

从相应的 TI chem ID 工具生成 chem ID 报告后、我需要更新化学领域中的 chem ID、但最新版本的 BQ Studio 中没有此类章节。
请向我提供更新化学 ID 的替代方法。
此致、
Subhiksha.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    没有 BQ34210 的“Chemistry “选项卡是因为这是基于 CEDV 的电量监测计、不在算法中使用 chemID。

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    请提供在不使用 chem id 算法的情况下完成一个学习周期所需遵循的步骤。

    如有任何文档可用、请分享。  

    此致、

    Subhiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅 BQ34210 技术参考手册中的第 1.3.3.8 节。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    今天的观察结果 — 我尝试了电池的学习周期,在该周期中,电池充电已完成,然后当我尝试对电池进行放电时,它进入休息模式,因为我已启用 EOS_START_LEARN、然后 LFAULT 和 LDPAI 标志出现。  

    请检查此处所附的日志文件。

    此致、

    Subhikshae2e.ti.com/.../ex1_5F00_18_5F00_7_5F00_25.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请期待收到延迟的回复。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    确定是好的。

    同时、我附加了在尝试对电池放电时观察到的屏幕截图

    您能告诉我如何解决这个错误吗

    此致、

    Subhiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请从 TRM 中查看以下内容。 它解释了您所看到的行为。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    感谢您的参考。

    当电池放电时、我们给出了 30mA 电流、仍然只会变为 LFAULT。

    您能告诉我电池放电需要多少电流、完全放电需要多长时间吗?

    放电后、它将处于弛豫模式多长时间?

    此致、

    Subhiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请参阅 此 E2E 主题。 C/5 速率应正常。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    抱歉、您提到的 E2E 主题没有解决我的问题。

    如果我也尝试对电池进行充电和放电、LFAULT 和 LDPAI 标志会持续出现。  

    如果可能、您能否安排相关人员尽快致电以解决此问题。

    此致、

    Subhiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请期待收到延迟的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    请确保您具有准确的温度读数。 通常、当温度过高或过低时、会设置这些标志。 此外、请确保您已完成温度校准。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已成功完成温度校准、然后我已经尝试了学习循环(为电池充电)、仍然收到相同的错误。  

    我在这里附加了观察日志。

    请检查并指导我做什么。

    此致、

    Subhiksha.

    e2e.ti.com/.../ex1_5F00_29_5F00_7_5F00_25.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。  

    请期待延迟。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此日志文件不会显示整个学习周期。 请附加说明所述行为的日志文件。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    当然、我已经与此共享了一个日志文件。

    此外、您能告诉我为什么会出现 LFAULT 和 LUCD 标志吗? 可能的解决方案是什么?

    我正在等待你的答复。

    此致、

    Subhiksha.

    e2e.ti.com/.../ex3_5F00_31_5F00_7_5F00_25.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    在我看来、请稍候。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    即使电池充电完成后、仍无法估算 FCC。

    那么、您能告诉我何时估算 FCC 值确定 FCC 值需要遵循什么过程。

    我们是否还必须完成充电和放电周期才能估算 FCC 值?

    请检查在电池充电和放电过程中观察到的先前发送的日志。

    并告诉我如何解析 LFAULT 标志。

    此致、

    Subhiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonny:

    这里附加了今天的日志观察。

    请帮助我解决这些错误。

    我还需要上一个查询的解决方案。

    e2e.ti.com/.../ex4_5F00_07_5F00_8_5F00_25.log

    此致、

    Subhiksha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    此日志文件仍然不会显示整个学习周期。 这里仅显示 7 个数据点、并不是整个充电和放电过程。 请附上完整的日志文件。  

    此致、  

    Jonny。