This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4013-SEP:在 Webench 中找不到我的器件

Guru**** 2466070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4011-SEP, TPS7H4013-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1551910/tps7h4013-sep-my-part-cannot-be-found-in-webench

器件型号:TPS7H4013-SEP
主题中讨论的其他器件:TPS7H4011-SEP

工具/软件:

无论我为设计输入了什么初始设计参数(输入电压,输出电压和电流)、我感兴趣的器件 (TPS7H4013-SEP 和 TPS7H4011-SEP) 都不会在 Webench 在线中显示为可行的选择。  是否有方法强制进行选择?  或者、可下载版本是否允许从特定器件开始?  我想特别将这些器件用于应用中的不同电压轨。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    TPS7H4011-SEP 或 TPS7H4013-SEP 没有 Webench 模型、因此它们不会出现在 Webench 中。

    要对这些器件进行仿真、请使用 TPS7H4011 PSpice 模型 和/或 TPS7H4011 SIMPLIS 模型

    两个零件当前使用相同的模型文件。 为了对 TPS7H4013 进行仿真、电流限制必须设置为与 4013 电流限制相同的值、并且不应使用 TPS7H4013 上不可用的引脚。

    谢谢、

    Andy