This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:设计验证

Guru**** 2501775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1547630/bq24193-design-validation

器件型号:BQ24193


工具/软件:

尊敬的团队:

请验证连接的电路、在这里、我使用了 12V 作为 BQ24193 的输入来充当电源器件、如果没有输入、则应该使用电池输入。 我想了解、如果输入为 12VDC、则使用电池和不使用电池时的 VSYS 电压是多少。 需要通过 I2C 为 VSYS 电压设置任何寄存器?

另外、请检查 OTG 配置。 我的要求的默认配置是什么?

ILIM 配置为 2A

如果输入为 12V、VSYS 负载电流将是多少

此致

Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srini:

    首先、在您的问题中、如果器件由 VBUS 供电、并且没有电池负载、器件会将 VSYS 调节至 VREG 电压。 对于电池、它将取决于电池电压以及寄存器中的一些设置。 在恒流模式下、充电器将持续改变 VSYS 以达到设定的充电器电流。 但是、当实现设定充电电流所需的电压低于该值时、您可以设置 VSYS_MIN(默认值 3.5V)、BATFET 将充当线性稳压器、以确保受控的充电电流、同时保持 SYS 电压高于 VSYS_MIN。

    对于 OTG 配置、您是指硬件设置还是寄存器设置?

    负载电流不依赖于输入电压。

    原理图审阅

    1. VBUS 上 22uF 的电容可能超过实际需要的电容。 建议使用 1uF。
    2.它们可以包含在另一个原理图中,但引脚 3-7 需要上拉电阻器
    3.请注意、对于 ILIM 引脚、实际电流限制将由电阻器设置的值和寄存器设置的值中的较低者设置、因此请确保正确设置寄存器。
    4.我看到它指示为 Np、但 BTST 上不需要二极管
    5.我看到热敏电阻的偏置电阻设置了数据表中的值、请不要说这些值专门用于 103-AT 热敏电阻、如果您使用其他热敏电阻、可能必须更改此值。

    最后、我不确定您的器件负载是什么或 EMC 要求、但有时在数字负载的电源轨上放置铁氧体磁珠会造成比 EMC 更好的损害。 本文可能会有所帮助。

    https://resources.altium.com/p/how-use-ferrite-bead-your-design-reduce-emi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有一段时间没有更新。 螺纹被视为已解析且已闭合。

    谢谢、

    Ning